This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:建议使用1-2S 充电器进行快速充电

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25892, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867836/bq25896-recommend-1-2s-charger-for-fast-charge

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25892BQ25895

大家好、

作为标题、我是否可以有您的意见来赢得 RT9466?

根据交叉 BOM 参考、我找到 了 BQ25896器件。 但它似乎不合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在此论坛上不支持 RT9466充电器。  

    不过、欢迎随时浏览我们具有 OTG 升压操作的5A 充电器、例如 BQ25892和 BQ25895。

    此致、

    Joel H