This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:关于 PMID 引脚的输出电流规格

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25618, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867840/bq25601-about-output-current-spec-of-pmid-pin

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25618

您好!

您能告诉我 PMID 引脚输出电流。
客户希望使用 BQ25601 PMID、如 BQ25618 PMID 功能。
(客户不希望使用 OTG 从 VBUS 输出。)
在该背景下、
客户正在研究 PMID 引脚规格。
您能告诉我 BQ25601 PMID 引脚的输出电流值吗?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsukui、

    BQ25601 PMID OTG 输出与 BQ25618 OTG 输出相似、但不同。  

    在 BQ25618上、Q1 RBFET 允许充电器检测何时向 VBUS 施加输入、以禁用 OTG 模式并恢复到正向降压充电模式。

    在 BQ25601上、Q1在 OTG 模式期间处于开启状态、这意味着我们无法检测是否已将适配器应用于输入端。

    如果这种行为适合您、则通过 PMID 对 BQ25601上 OTG 的电流限制将受到6A 的 Q4 OCP 限制(请参阅 IBATFET_OCP)。

    此致、

    Joel H