This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:用于生成正负工作电压的稳压器

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700, TPS560430, TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867196/tps63700-voltage-regulator-to-generate-a-positive-and-negative-operating-voltage

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件: TPS560430TPS63710

您好!

 

我目前正在寻找一个稳压器来生成正负工作电压。

 

该电压电源的基本数据为:

 

•+ 3、3V

•- 3、3V

-每个电流约为500mA 标称电流。 (100mA 静态电流)

-电压应该具有很小的纹波。

o 是否有适合滤波的 LDO?

 

-电源电压为24V +/- 20%。 (SO 工作范围为18至28V)

到目前为止、我已经找到了稳压器 TPS560430和 TPS63700。

 

是否有可提供更多功率的替代产品? 定价也应具有竞争力。

 

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    3.3V 的输出电流是多少? 如果不是很大、电荷泵可能就足够好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    我找不到具有如此高输入电压范围的分离轨转换器。

    或者、您可以:

    • 使用降压转换器进行3.3V 转换、使用级联降压/升压转换器(如 TPS63710)进行3.3V 至-3.3V 的转换、  
    • 使用3.3V 降压转换器和-3.3V 反相降压转换器、
    • 使用 Flybuck 可同时获得3.3V 和-3.3V 电压

    此致、
    密耳