主题中讨论的其他器件:TPS82130、 TPS51200、
尊敬的 TI 团队:
我将在即将推出的电路板中使用 TPS 系列的以下开关稳压器。
(1) TPS51200:0.75V VTT 终端和 Vref
(2) TPS82140:1.5V@2A
(3) TPS82140:2.8V@2A
(4) TPS82130:3.3V@3A
请验证上述电路所附的原理图。
谢谢、此致、
Binayake2e.ti.com/.../TPS_5F00_family_5F00_switchers.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我将在即将推出的电路板中使用 TPS 系列的以下开关稳压器。
(1) TPS51200:0.75V VTT 终端和 Vref
(2) TPS82140:1.5V@2A
(3) TPS82140:2.8V@2A
(4) TPS82130:3.3V@3A
请验证上述电路所附的原理图。
谢谢、此致、
Binayake2e.ti.com/.../TPS_5F00_family_5F00_switchers.pdf
尊敬的 John:
我将浏览 TPS82140和 TPS82130的数据表、并比较从 webench 获得的 Vout 以及数据表中提供的两个稳压器的以下公式:
VOUT = 0.8V x (1+ RFT/RFB)
如果我尝试将 Web 工作台提供的值放入该公式中、我得到:
(1)对于 TPS82140 (1.5V@2A)- Vout = 0.8V (1+86.6k/100k)= 1.493V
(2)对于 TPS82140 (2.8V@2A)- Vout = 0.8V (1+249k/100k)= 2.792V
(3)对于 TPS82130 (3.3V@3A)- Vout = 0.8V (1+309k/100k)= 3.272V
在上述所有情况下、Vout 小于数据表中提供的值。 webench RFT 值是否正常、或者我是否需要增加它们来增加 Vout?
谢谢、此致、
Binayak