This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42-Q1:审阅原理图

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, LM5118, PMP10833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866847/ucc28c42-q1-schematic-for-review

器件型号:UCC28C42-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C42LM5118PMP10833

您好!

有人能帮我查看随附的原理图吗?e2e.ti.com/.../5758.EFI-Regulator.pdf

此设计采用使用 UCC28C42 PWM 控制器和 LM5118降压/升压控制器的降压和降压/升压转换器。

请查找所附拓扑以供您参考

以下是要求规格、

  1. 输入电压: 5V-212VAC (来自交流发电机)
  2. 输入电压频率:13.33Hz-300Hz
  3. 输出电压:14V 直流
  4. 最大负载:6A
  5. 隔离要求:否

下表显示了输入与输出特性、

输入

频率

输入电压

VAC

输出电压 VDC

IL (A)

13.33.

9.40.

14.

0.80

20.00

13.50.

14.

1.40

26.67

17.50.

14.

2.00

33.33.

21.90

14.

2.40.

66.67

47.00

14.

5.00

100.00

76.50.

14.

5.00

133.33.

94.20

14.

5.50.

166.67

122.80

14.

5.50.

200.00

141.80

14.

5.50.

240.00

169.90

14.

5.50.

266.67

187.90

14.

5.50.

280.00

197.20.

14.

6.00

300.00

210.90

14.

6.00

此致、

Ajmal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    我建议在 REF 引脚上添加一个0.1~1uF 电容器。

    但我认为 UCC28C42在该电路中无法正常工作、因为当 PWM 输出打开(OUT 引脚)时、芯片的 GND 等于 V_OR_OUT、但 V_OR_OUT 高于 VOUT_14V (VDD 引脚)。

    LM5118不是 HVP 的器件、您能否为 LM5118创建新帖子?

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的反馈。

    注意了 Vref 引脚上的电容器要求。

    请注意、采用 ucc28c42的降压转换器是 TI 参考设计 PMP10833的重新设计。

    您能否检查并确认工作正常。

    我将打开 LM5118原理图的主题。

    此致、

    Ajmal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    很抱歉我弄错了。

    我现在了解这个降压应用、除了在 REF 引脚上添加一个电容器之外、这对我来说是很好的。

    此致、

    Teng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的确认。

    REF 处的电容器值基于开关频率。 选择110KHz 开关频率(R=15.4k Ω、C=1nF)

    因此、如果我更改该值、它也会更改我的 FSW。 您能检查一下并提出建议吗?

    此致、

    Ajmal T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal、

    我不是说计时电容器(CT)、 请参阅下图。  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    注意到了这一点。 谢谢!

    此致、

    Ajmal