请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C44-Q1 我一直在项目中使用 webench 电源设计工具、该工具具有以下规格。
输入电压:- 50至90 V 直流
输出电压:- 12V 直流
输出电流:10A
隔离型反激式转换器拓扑
它显示了初级侧中具有14A 峰值电流的转换器。 这是可以的、但是、如果我为这么大的电流设计输入滤波器、则不需要大的滤波电容器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在项目中使用 webench 电源设计工具、该工具具有以下规格。
输入电压:- 50至90 V 直流
输出电压:- 12V 直流
输出电流:10A
隔离型反激式转换器拓扑
它显示了初级侧中具有14A 峰值电流的转换器。 这是可以的、但是、如果我为这么大的电流设计输入滤波器、则不需要大的滤波电容器。