This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:短路条件下的输出电流

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61240, TPS62141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866024/tps61240-output-current-under-short-condition

器件型号:TPS61240
主题中讨论的其他器件: TPS62141

各位专家:

我们正在执行输出短路测试。 当将电压输出短接至 GND 时、输出电流继续流动约80mA。

输入电压:3.3V

输出电压:5V

这是预期行为吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    我是否可以知道客户如何实施输出短路测试以及他们如何测量80mA 的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们用黄色短接它,用红色圆点测量输出电流。

    这是否可以回答您的问题?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    只需确认一下、您所谈论的是升压转换器 TPS61240、而不是 TPS62141。  

    TPS61240输入电压范围为2.3V 至5.5V、无法处理24V 输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我很抱歉。 是的、我将介绍 TPS61240。 输入电压为3.3V。 很抱歉让你感到困惑。

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    这是正常行为。 在短路情况下、器件仍在切换、向输出端提供电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回答。

    数据表上是否有任何规格?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    抱歉。 您在 TPS61240短路条件下发现的是预期行为。

    在短路情况下、该器件停止开关并从输入端消耗大约90mA 的电流。  

    当 Vout=0V 时、器件处于启动预充电阶段、电流限制与输出电压电平相关、在 Vout=0V 条件下、电流典型值为90mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的答复。

    我是否可以认为以下内容不正确?

    由于我几乎不熟悉为器件供电、我想确认。

    此致、

    希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    是的。 在短路情况下、器件不会进行开关。