This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:电容值

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1, LM76003EVM-500K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867837/lm76003-q1-cap-value

器件型号:LM76003-Q1
主题中讨论的其他器件: LM76003EVM-500K

  我对 LM76003-Q1有疑问。 在数据表第27页中、它描述了用于高频滤波的47nF。 但是、

在 LM76003EVM-500K 第5页中、C9 (CI1)的值为0.47uF。 哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     该值没有非常具体的值、0.047uF~0.47uF 都是小型输入电容器。 谢谢。