This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:需要注意哪些方面以避免发热?TPS54360B 和 TPS54360之间有何差异?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867827/tps54360b-what-aspects-need-to-be-paid-attention-to-to-avoid-fever-what-are-the-differences-between-tps54360b-and-tps54360

器件型号:TPS54360B
主题中讨论的其他器件:TPS54360

你(们)好  

TPS54360QDDAQ1辐射有点高、发热严重;需要注意哪些方面以避免发热?


TPS54360B 和 TPS54360之间有何差异? 是否有更新版本?

谢谢

此致

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在顶层的散热焊盘上制作一个完整的 GND 层。 同时使用尽可能多的通孔连接顶部 GND 和底部 GND。

    TPS54360B 是 TPS54360的升级版、不  建议在新设计中采用后者。