This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:限流电阻器选择

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867290/tps61160a-selection-of-current-limiting-resistor

器件型号:TPS61160A

我正在使用 TPS61160A 设计需要19.2v 和18-20mA 电流的 LED 背光电路。  计划使用5V 输入电压、1uf 输入和输出电容、22uH 电感、0.22uf Comp 电容、并具有 PWM 调光功能(大约20-100%)。  

我的问题是验证电阻值和额定功率。  我使用哪个 VFB 基准:Vref 或 Vref-PWM 来计算该值?  此外、如何计算该电阻器的额定功率?

如果这是一个基本问题、请道歉、但希望得到帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

      首先、连接到"COMP"引脚的电容应约为220nF、而不是22uF。

      例如、如果您希望获得20mA、则 VFB 基准值为200mV、因此 RFB=200mV/20mA = 10 Ω;

      对于额定功率、您需要参考数据表以获得相似的效率测试曲线并估算功率损耗、因为这是一个系统级问题。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的验证。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      当然、如有任何问题、请告知我们。

    此致

    肖恩