大家好、团队、
我有几个与客户数据表中的内部功能和计算公式相关的问题。
Q1:数据表第11页上的公式(4)显示 了 BCM 运行模式下的一次侧峰值电流(Ipri_pk)。
a) 方程式中的常数"2"是如何计算的?
b) 它不包括效率。 在考虑效率时、公式是什么?
Q2:数据表中的公式(39)和(40)(第29页)显示了图51双输出应用(VOUT1=24V、VOUT2=5V)上变压器匝数比和 LMAG 的计算。
在这两个公式中、 19V (两个输出的电压差) 实际上已用于" VOUT1项"。
a)在两个公式中对 VOUT1使用19V 电压是否正确? 使用19V 的原因是什么?
Q3:此器件具有三种工作模式(FFM、DCM 和 BCM)、数据表第7.3.2节中介绍了在负载电流减小的情况下更改工作模式的边界。
a)关于负载电流增大时的运行时序变化、 与负载电流减小相比、是否存在任何时序迟滞?
b)从 DCM 转换到 FFM 的阈值电流为 0.3A (=1.5A x 20%)。 该0.3A 阈值电流的精度是多少?
此致、
H.Someno
H. Someno