This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630 EMC 问题(1MHz 超出标准4dB)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867753/lmr33630-q1-lmr33630-emc-issue-1mhz-exceed-standard-4db

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33630

大家好、

我的客户使用 LMR33630进行设计、发现 EMC CE 测试超出标准。

它们使用 LMR33630ARNX、400kHz QFN。

采样:1.13MHz 超过标准4.4dB;1.13MHz 超过标准1.61dB

这是 SCH。

  • 我是否可以问1.13MHz 来自哪里?Fsw 仅为400kHz…(是过冲?)
  • 请提供一些改进建议吗?

谢谢!