This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:有关 TPS259240过流限制精度的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924, TPS2595, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867522/tps25924-question-about-tps259240-over-current-limit-accuracy

器件型号:TPS25924
主题中讨论的其他器件: TPS2595TPS2596

你(们)好  

我们有关于 TPS259240的一些问题

如 tps25924x 规格第10页所述、当我们将其设置为1A 时、过流限制精度将为30%。

那么、当我们设置1A 时、这是否意味着过流保护将为0.7A 至1.3A?

该范围似乎太大。

请帮助我们确认这一点。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我将在星期一之前回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的。 您的理解是正确的。 对于 TPS25924、1A 设置下的电流限制精度为30%。

    如果您需要精度更高的器件、请查看 TPS2596和 TPS2595、它们在较低的电流下具有更好的电流限制精度。

    下图显示了 TPS2596的电流限制精度变化:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢你的帮助。

    我们想知道是否有任何电子保险丝可与 TPS259240引脚对引脚连接、过流精度在设置为1A 时在10%以内?  

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    遗憾的是、我们没有采用 TPS25924的引脚对引脚 IC 在低电流下具有更好的电流限制精度。

    随着以具有 maxMOM 功能的最小尺寸开发新 IC 的趋势、旧代无法使用引脚对引脚 IC。 TPS2596和 TPS2595是我们的最新器件。