请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25924 主题中讨论的其他器件: TPS2595、 TPS2596
你(们)好
我们有关于 TPS259240的一些问题
如 tps25924x 规格第10页所述、当我们将其设置为1A 时、过流限制精度将为30%。
那么、当我们设置1A 时、这是否意味着过流保护将为0.7A 至1.3A?
该范围似乎太大。
请帮助我们确认这一点。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.