请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25924 主题中讨论的其他器件: TPS2595、 TPS2596
您好、Sirs、
根据 TPS25924数据表第10页 、配置为1.0A 时、过流限制精度为30%。 这是否意味着采用1.0A 配置时过流保护阈值将介于0.7A 和1.3A 之间? 如果是、客户可能无法接受该规范。 您是否会建议提高准确性的技巧? 
谢谢、此致、
陈耀恩
2019年12月20日