This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:启动操作

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867770/ucc28730-startup-operation

器件型号:UCC28730

您好:

我在开关模式电源的设计中使用了 UCC28730。 我遇到启动操作问题。 根据 UCC28730数据表、VDD 引脚上的电压必须达到21V 才能使控制器开始开关。 但是、在我的电路中、VDD 引脚上的电压只达到1.5V、这不足以激活 UCC28730、因此输出保持在0V。 我想知道我的电路中可能会发生什么情况、以便启动操作无法正常运行。 我希望你能帮助我。 非常感谢您的参与。

此致、

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的联系。 您能否与我分享原理图? 如果您不想将其发布在以下公共论坛中、您可以直接通过电子邮件将其发送给我:ben.lough@ti.com。 HV 引脚能够为 VDD 引脚提供典型值为250uA 的拉电流。 如果 VDD 节点上有一些外部电路、则这可能只是足够的负载、能够吸收>=250uA 的电流、并防止 VDD 在高达21V 的电压下充电。

    此致、

    本·洛夫