请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56339 您好!
我在设计中将 TPS56339用于24VDC 至5VDC 的转换、在测试4小时@ 1A 负载时、我短接了5VDC 端子以测试是否存在过流、TPS56339起火。
请告诉我是设计问题还是 TPS56339本身的问题
我在这里附加了原理图文件。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.