This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24133EVM-715-15V, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866711/bq24133-bq24133

器件型号:BQ24133
Thread 中讨论的其他部件:BQ25713

您好!

我使用 BQ24133 IC 满足我们的要求,即 Vin=12V、Vbatt =12.6 (3节串联电池),我的系统将以12V 和2A 的电压运行。

我正在参考您 的 BQ24133EVM-715-15V 评估板。 由于我遵循 BQ24133EVM-715-15V 的原理图、因此如果您建议相应地更改 BQ24133EVM-715-15V 中的引用指示符、那么您可以轻松地提出这些更改、以满足我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    BQ24133是一款仅降压充电器。  因此、您需要 VIN > VBATT=12.6V 才能为3节串联电池充满电。  您可以将输入电压提高还是降低到2节串联电池?  如果不是、我建议改为 BQ25713、这是一款降压和升压充电器。  它需要通过 I2C 进行主机软件控制。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Vin =12V,我的3节串联电池是否可以充电到12V,因为我的系统也可以使用此电压?

    此外、如果我将 TS_EXT 接地或 NC、请说明 TS_EXT 的用法。 为什么 BQ24133及其评估板-bq24133EVM 的引脚编号和相应的引脚说明有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    如果12V 电压适用于您的系统、则我不会看到任何问题、除非充电器永远不会报告充电完成、因为电压永远不会达到12.6V。

    关于 EVM 的 TS_EXT 迹线、EVM 允许您连接外部热敏电阻或使用 EVM 上的10kohm 电阻器通过 JP1模拟热敏电阻。

    此致、

    Jeff