This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:输出电感器温度非常高?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862074/tps54821-output-inductor-temperature-very-hot

器件型号:TPS54821

你(们)好  

我们将其用于输入电压=12V、输出电压=6V、输出电流=3.84A 的 LED 驱动器电源。 我们按照 Webech 结果来构建 PCB。 但是、看到一个问题、电感器温度非常高。 我们的原理图如下所示、如果有任何问题、您能帮助查看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、温度数据是什么? 您是否具有所用电感器的规格?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Yuchang

    我不知道温度。 请注意、不要长时间接触电感器。 很热。

    此图是电感器规格。

    SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SJ、正如您所说 的、如果  长时间不能触摸它、那应该不是很热、通常在温度超过50°C 时、我们不能长时间触摸它、如果温度高于70°C、我们 只能在 很短的时间内触摸它。 因此、我假设电感器不应该很热。 建议您使用工具对其进行测试、以获得用于评估的实际温度。 如果它真的很热、请更换较低的 DCR 电感器。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    感谢你的答复。

    我是 SJ 合作伙伴、

    但我无法理解。 我想再次与您讨论。

    长时间不能触摸=>Mean:电感器很热

    可以长时间触摸=>Mean:电感器不是很热

    ----------------------------------------------------

    根据您的建议、我选择较低的 DCR 电阻值以提高效率并降低功耗。

    与以前的设计相比、热能也降低了。 (我见。)

    我正在寻找较低的 DCR 样本。

    2.根据 TPS54821设计、是调整补偿值还是以任何方式进行进一步分析。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长时间不能触摸=>Mean:电感器很热

    可以长时间触摸=>Mean:电感器不是很热

    是的、以上是我的意思、因此我建议您测试温度以进行确认。

    对于电路补偿、到目前为止看起来不错、让我们首先保持这一点、并根据瞬态测试结果确定是否需要微调。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    更新温度测量数据

    老化时间= 10分钟
    ℃温度= 22 ̊ C
    Iout = 3.94A
    ℃TPS54821 = 82 μ A
    电感器 VCMT063T-3R3MN5T (Cyntec)=℃μ H

    温度很高、驱动器仍在工作。
    可能会增加接地的布线宽度、改善散热
    或有关此热问题的任何建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统能否接受此结果? 通常、对于大多数系统而言、这一结果不是很高。

    但从仿真来看、IC 温度仅为56°C 左右、因此布局改进应该有一定的差距、建议您可以放大散热焊盘平面、GND 平面和 Vin 引脚平面以进行改进。 此外、为散热焊盘和 GND 添加一些过孔以实现多层散热。

    对于电感器、您可以选择较小的 DCR 电感器进行改进。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、似乎没有其他问题来自您的反馈、此主题将首先关闭、您可以在需要时重新打开。

    裕昌