This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:占空比最小值与安培;最大值

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866022/tps65130-duty-cycle-min-max

器件型号:TPS65130

你(们)好。  

您是否能够提供有关最小和最大占空比规格的更多信息? 这些规格是否符合量产数据? Δ 值是典型值的0.5%还是典型值的5%、这在很大程度上决定了给定输入电压可能的最小或最大输出电压。  

谢谢、  
Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在12/18/19之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    我们 将无法提供比 数据表中提供的典型规格更多的相关信息。 如果应用在任一方向达到限制、您需要谨慎设计以允许足够的裕度。

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、  

    谢谢。 在这种情况下、您能否确认(V_IN + 0.5V)的最小正输出电压在整个输入电压范围内有效。  

    此致、
    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    我认为数据表已经确认了 Vin+0.5V 的最小输出电压在整个输入电压范围内有效。 请参阅下图中的数据表注释。

    此致、

    辽卡特