This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:放电栅极驱动器的灌电流/拉电流是多少(数据表不一致)?

Guru**** 2530270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867635/bq77905-what-is-the-sink-source-current-for-discharge-gate-driver-datasheet-not-consistent

器件型号:BQ77905

我对我们在 BMS 中使用的 BQ7790508有疑问。 问题与栅极驱动器有关。 数据表中的规格似乎不一致。 也许您可以帮助澄清问题。

 

(1)在绝对最大额定值下、放电 栅极(DSG)的额定最大输入电流为1mA (灌电流)。

 

(2)在电气特性、充电和放电 FET 驱动器下、放电 FET 关断时间 Tdsg (off)在10nF 负载下的额定时间为5us。

 

如果为了简化计算、我假设 栅极驱动器是电流源、那么根据放电 FET 关断时间规格计算出的驱动器灌电流为:

 

I = C dV/dT =(10nF)(9.6V)/5us = 19mA      

 

C = 10nF =数据表中针对放电关闭时间指定的负载

dV = 9.6V = 12V 栅极驱动、如数据表中指定的10%至90%测量值。

数据表中的 Tdsg (off)= 5us = FET 关断时间

 

这远高于1mA 最大额定值。

 

放电 栅极驱动器(DSG)的实际灌电流/拉电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我认为您是对的、在本例中、绝对最大值是不合理的。 我们将需要研究此规格、以查看是否需要更新。

    如果您看看 R (DSGOFF) CHGU/DSG 关断电阻(CHGU/DSG 关断且引脚保持在典型值为10欧姆的2V 时)的规格、该值为2V/10欧姆= 200mA。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt! 那么、我可以告诉客户它在200mA 拉电流/灌电流规格内可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为没关系。