This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28221:基准电压问题

Guru**** 2579575 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864089/ucc28221-reference-voltage-problem

器件型号:UCC28221

您好!

我一直在研究直流/直流转换器(设计类似于您的论文《使用 TI 的 UCC28221 PWM 控制器的200W 交错式正向转换器设计评论》中的设计)。仅测试 IC,我就能获得数据表中提到的每一个值。 一旦我连接了整个电路、我的输出为零、因为栅极未切换。 我发现的问题是 Vref 为零。

在正常的直流输入条件下、Vref 应该是3.3V、对吧? 我将获得1.5V 的值、然后立即降至零。

我附上 convertere2e.ti.com/.../3WDCDC_5F00_VER0_5F00_SEPT2019_5F00_2.pdf 的示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin:

    请再次检查电荷电阻器(引脚10)和放电电阻器(引脚9)、它们与 EVM 有很大不同。

    此致、

    Teng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的回复、

    在继续测试之前、我已经互换了电阻器、因为我在原理图中发现了这个错误。

    一旦栅极驱动器 IC UCC27324D 连接、UCC28221输出为零或换句话说、VCC 和 VIN 为短路。   UCC27324D 的(GATE)输出保持开路(在检查 UCC28221的输出时未连接原理图中所示的整个电路)。  

    此致  

    子项 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subin:

    我在原理图中没有发现 UCC28221和 UCC27324D 有任何问题。

    我是否可以知道转换器和 Vin 的规格?  您能否捕获 VIN 和 VDD 的波形?

    并尝试使用外部直流电源为 VDD 供电。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    48V 输入

    12V 输出、160W

    我将变压器的三级绕组连接到初级绕组、在负周期内形成电流路径、但电路仍会消耗巨大的电流、从而导致 MOSFET 故障 或电源开启后2-5s 内发热。

    将在为 VDD 连接永久直流电源后检查电路、并告知您情况。

    谢谢你