This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:未安装10K 电阻器时、TS2读数不正确

Guru**** 2591970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867613/bq76930-ts2-incorrect-reading-when-10k-resistor-not-install

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76940

您好!

我将 TS2扩展到外部10K NTC 作为选项、但当 NTC 未插入时、我仍然从 TS2Hi 0x21和 TS2Lo 0xC7测量了一些值、当插入外部 NTC 时、它可以使用我的转换例程测量正确的温度值。

注意:并联4700uF 电容器已就位。

 

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    BQ76930通过内部电阻器将 TSN 线路偏置为3.3V、以进行温度测量。  它大约每2秒产生50ms 的脉冲。  如果没有热敏电阻或下拉电阻、引脚将悬空、温度测量将是开路产生的高电压、看起来温度非常冷。  编写了一些软件来将其识别为一个开热敏电阻条件。  借助电容器、它可以根据元件的泄漏保持电压、并防止 BQ76930在关断后正常启动、从而导致 XREADY 故障。  BQ769x0应始终在 TSN 引脚上的下拉电阻下运行、以连接到相应的基准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾将3M 电阻器与 TS2和 VC5x 并联、以防止在我们基于 BQ76940的另一款产品上发生悬空、因此当未插入 NTC 时、其读数为0C (基于我们的温度程序转换)、这次我们使用与 BQ76940相同的 BQ76930设计、 TS2和 VC5x 与3M 电阻器并联(也可使用4700uF 测试),均测量值为26C,看起来仍然浮动 ?

    您以前是否有过这样的经验?  

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    BQ76930和 BQ76940使用相同的电路进行温度测量。  

    0x21C7为8647十进制。  乘以数据表中的382 uV ADCLSB 可得到3303mV 或3.3V 的电压。  3M 具有10k 内部(RTS)电阻、可提供0.9967的电压、与快速查看基本相同、因此该部件似乎按预期工作。  3M 会对电容器放电、因此不应出现 XREADY。

    如果在0°C 时在 EVM 上使用10k 103AT 热敏电阻、则典型电阻为27.28千欧、因此预期电压为2.4V、但这取决于热敏电阻和软件报告的温度。

    根据数据值和描述、该零件似乎正常工作。   您可以尝试在两个产品之间进行比较测量、或在电池节数减少时检查是否存在意外的代码更改。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发现3M 电阻器放错了位置。

    谢谢你。

    老虎