This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:5V 输入或12V 输入正常。 输出3.3V。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353, TPS53319, TPS56C230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866475/tps53353-5v-input-or-12v-input-are-ok-output-3-3v

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件: TPS53319TPS56C230

大家好 、

我的客户希望使用 TPS53353 来实现  以下条件。

5V 输入 或12V 输入 正常。 输出3.3V。

我们不确定是否可以在此处使用该器件。 我 对 占空比和 EN 引脚有疑问。 对于 EN 电压上升 阈值 为1.8V 的情况、我们可以将 EN 引脚的 电压设置为2.2V、 将电压设置为12V。 请帮您仔细检查是否正常? 谢谢。

他们还想尝试 TPS53319、您是否还可以再次检查此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      对于 TPS53353、我能够在5V 输入和12V 输入、Vout =3.3V 至20A 的条件下创建一个 WEBENCH 设计。 因此、我看不到占空比限制。

    EN 阈值为1.8V。 因此、2.2V 电压足以开启器件。

    5.28V 也应该正常。 EN 引脚上的绝对最大额定值为7V、建议电压低于6.5V。 因此、5.28V 低于6.5V 建议电压、应该正常。

    TPS53319是一款具有较高 VIN 电压的14A 转换器。  

    您的应用的 Iout 最大值是多少? 您还有其他设计要求吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    最大10A 、无 其他 要求。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      您可以使用 TPS53319。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      您也可以考虑 TPS56C230。

    此致、

    Gerold