This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780充电器电路验证

Guru**** 2668425 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863856/bq24780s-bq24780-charger-circuit-verification

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: OPA544

大家好、

我尝试验证使用 IC BQ2478080构建的充电器电路。

能否有人建议如何构建(购买-这是有史以来最快的方式)电池仿真器?

因为直流电子负载无法模拟电池。

添加详细信息:

1.电池4S1P -锂离子电池

充电电压16.4V

3.充电电流1.6A

谢谢、

Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandann、

    如果您具有恒定电压设置、则可以使用直流负载对电池进行仿真。 我们通常还添加一个与该负载并联的大容量电容器(~100、000uF)、以模拟瞬态条件。

    现在、您正确的做法是、您无法使用此方法模拟放电事件。 它只能真正用于测试充电功能。  

    另一种方法是将二极管连接的直流电源添加到我之前提到的同一直流负载+大容量电容器设置中。 直流负载将能够为您灌入电流、而直流电源可以为您的系统负载提供电流。 您的功率二极管将需要维持直流电子负载和系统负载的峰值负载。

    除此之外、我们建议作为4象限电源购买、如 KEPCO 或 Keithley 出售的电源。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    这可能正常工作。 我尚未亲自测试此电路、但请记住、它似乎仅对快速测试充电曲线有用。

    它将不会在任何运行模式下保持特别长的时间;具体取决于输入 RC 时间常数。

    另请注意该电路中 OPA544的 SOA。 您仅使用1A 充电、但随着温度升高以及 V+与 Vo 之间的关系、电流限制会降低。

    但您可以随意尝试此实现。  

    此致、

    Joel H