This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:我对 BQ25619有疑问

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867444/bq25619-i-have-feww-question-about-bq25619

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: BQ25895

尊敬的所有人:

我对 BQ25619有4个问题:

我想知道我能从 I2C 获取电池电压的原因、

2.我想知道 BQ2516在运输模式下工作时应该会拉高/QON。 当我需要 I2C 通信或退出运输模式时、是否应该下拉/QON?

3.我发现 BQ25619支持 Jeita 解决方案。 如果我将电流限制设置为700mA、当 NTC 检测温度很冷时、BQ25619将 自动降低充电电流、或者我需要将充电限制重置为0.2*700mA

在运输模式下、I2C 应为0V、还是两组式电池电流将高达400uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1) 1)您无法从 I2C 获取电池电压。 考虑使用具有集成 ADC 的 BQ25895等器件。

    2) 2)请参阅数据表中的引脚功能表、并找到/QON 引脚。 它具有运输模式的描述。 有关 更多详细信息、您还可以参阅数据表的第8.3.7节"运输模式"和 QON 引脚。

    3) 3)请参阅 数据表中的第8.3.6.4.1节"充电模式期间的 JEITA 指南合规性"。 您的陈述正确。 您可以在我提到的那一部分中找到更多详细信息。

    4) 4)这是不正确的。 在运输模式下、I2C 未在内部禁用、但如果 I2C 上拉电压轨为 VSYS、则会失去通信功能。 此外、在数据表 EC 表中、电池运输模式 IQ 列为 ISHIP_BAT。  

    此致、

    Joel H