主题中讨论的其他器件: BQ25895
尊敬的所有人:
我对 BQ25619有4个问题:
我想知道我能从 I2C 获取电池电压的原因、
2.我想知道 BQ2516在运输模式下工作时应该会拉高/QON。 当我需要 I2C 通信或退出运输模式时、是否应该下拉/QON?
3.我发现 BQ25619支持 Jeita 解决方案。 如果我将电流限制设置为700mA、当 NTC 检测温度很冷时、BQ25619将 自动降低充电电流、或者我需要将充电限制重置为0.2*700mA
在运输模式下、I2C 应为0V、还是两组式电池电流将高达400uA?