This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电池/系统感应电阻器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867588/bq24172-battery-system-sense-resistor

器件型号:BQ24172
主题中讨论的其他器件: BQ24170

您好!

BQ2417x 数据表中的系统示例、图23中的系统电压是在感应电阻器 RSR 之前获取的、而在所有其他图中、系统电压是在感应电阻器 RSR 之后获取的。  哪一项是正确的?  图23是否仅适用于 BQ24170?  这会对 BQ24172产生什么影响?

谢谢你  

Scott Mullin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Scott、

    在应用部分中有三个图。 这三个选项都是正确的、具体取决于您所需的配置。

    图23没有外部 BATFET、并且在 RSR 电阻器之前连接了系统电源轨。 在这里、系统可以拉取电流而不受充电电流的影响。 充电器将尝试调节 SRP/SRN 两端的差分电压、以便为电池提供 ISET 充电电流。 与此同时、系统电源轨可以拉电流、而无需敲入此调节电流。 或直至  

    另一方面、图25显示了系统轨和电池共享 ISET 充电电流的情况、因为系统位于 RSR 电阻器之后。

    图24添加了使用外部 BATFET 的电源路径。

    此致、

    Joel H