This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:反馈电压初始容差

Guru**** 2386800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866823/tps7a52-q1-feedback-voltage-initial-tolerance

器件型号:TPS7A52-Q1

尊敬的:

我无法在组件数据表中找到反馈电压的初始容差、只有一个典型值。

有人能给我最小值和最大值吗?

此致

Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    您可以使用此表中显示的容差来表示 FB 引脚电压最小值和最大值。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    我同意、但这些容差包括电压、负载电流和温度变化。

    我希望在固定点仅具有电压、负载和温度顺序的初始容差。

    谢谢

    Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    我已查看存档、但未看到描述一个输入电压、一个输出电压、一个负载和一个温度容差的特性数据。
    使用提供的设计表 I 进行设定点的统计分析是相当常见的、因为它包含许多稳态参数变化(线路调节、输出电流负载调节、基准变化、温度变化)。

    谢谢、

    斯蒂芬