This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:具有3.8v 系统输出的 BQ24070替代产品

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, BQ25155, BQ25601, TPS7A25, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863974/bq24070-bq24070-alternative-with-3-8v-system-output

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件: BQ25155BQ25601TPS7A25BQ25606

您好!

在我们的当前设计中、我们使用的是 BQ24070、它具有预设的系统输出4.4V。 在更新的系统中、我们需要具有3.8v 输出。 您可以向我推荐替代 IC 吗?

如果它具有3.3V 的 LDO、那么这将是一个优点!

谢谢、此致、

Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    BQ25155是 I2C 控制的器件、只要电池不超过3.8V (充电可通过 VBAT_REG 限制在3.8V)、就可以在电池跟踪模式下将输出设定为3.8V。 它还具有一个可编程 LDO、该 LDO 的起始电压为1.8V、增量为600mV

    BQ2403X 系列还具有3.3V LDO、但不具有所需的系统输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    感谢您的回复。 恐怕3.8v 不足以为锂聚合物电池正常充电? 是否不能将其充电至4.1V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    是的、就是这样。 在这种情况下、如果您希望3.8V 系统输出、最好的方法是在输出端使用降压/升压以及充电器。 系统电压要求发生变化的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    有一个通信模块替代引脚对引脚兼容、但电压不同。 我刚刚更新了规格、允许的最大电压为4.3v。

    因此、我将电池限制设置为4.1V、但我需要2A 输出支持。

    如果在3.3V 时有至少300mA 的额外输出、则效果会很好。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    我认为 BQ25601应该在您的情况下正常工作:它的充电电流范围高达3A、电池稳压范围为3.8-4.6、系统稳压范围为 VBAT+50mV。  

    由于该芯片没有 LDO、我推荐使用 TPS7A25。  

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、

    是否有不需要 I2C 配置的版本、只是一个独立的解决方案?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    BQ25606应该能够做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    我没有听说过有关 BQ25606的建议、现在将 Thread 标记为 Resolved (已解决)。 回复将打开该主题帖、您也可以将其标记为已解析。