This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV71312PEVM-171:TLV71312PEVM-171输入电压要求

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV71312PEVM-171, TLV713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867495/webench-tools-tlv71312pevm-171-tlv71312pevm-171-input-voltage-requirement

器件型号:TLV71312PEVM-171
主题中讨论的其他器件: TLV713

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们无法仿真 TLV71312PEVM-171 webench 文件。

TLV71312PEVM-171 LDO 用于生成1.2V @120mA、输入电压为1.8V。

是否可以在1.2V 输入下生成1.2V 输出? 请确认。

此致、

Kiran Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、  

    TLV713的最小 Vin 需要至少为 Vout + 0.5或2V、对于1.2V 输出、最小 Vin 需要为2V。  

    此致、  
    Jason Song