This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:是否有适用于 LiFePO4的二级保护器可用?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578, BQ40Z60, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867597/bq40z60evm-578-is-there-any-second-level-protectors-for-lifepo4-available

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件: BQ40Z60BQ40Z50

你(们)好。

我正在使用 BQ40Z60EVM-578并希望连接 LiFePO4电池。 此参考设计使用 BQ294700DSG 过压保护 IC (二级保护器)、似乎仅适用于锂离子电池。

1. 是否可以将 BQ40Z60EVM-578与 LiFePO4电池配合使用?

2.是否 有用于 LiFePO4的二级保护器? 如果没有、应该如何连接 BQ40Z60的 AFEUSE 引脚?

此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R D2、

    1.我不推荐使用 bq40z60、请查看 bq40z50。

    我们提供了二级保护器、请查看 bq299xx 系列器件。 请参阅 AFEFUSE 的 EVM 原理图、如果您有更多问题、请告知我们。