请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60EVM-578 主题中讨论的其他器件: BQ40Z60、 BQ40Z50
你(们)好。
我正在使用 BQ40Z60EVM-578并希望连接 LiFePO4电池。 此参考设计使用 BQ294700DSG 过压保护 IC (二级保护器)、似乎仅适用于锂离子电池。
1. 是否可以将 BQ40Z60EVM-578与 LiFePO4电池配合使用?
2.是否 有用于 LiFePO4的二级保护器? 如果没有、应该如何连接 BQ40Z60的 AFEUSE 引脚?
此致、谢谢