This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805:在 Altium 中、PSICE 模型 uccx813-5模型不工作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866046/ucc2805-psice-model-uccx813-5-model-in-altium-not-working

器件型号:UCC2805

您好!

我必须在 Altium Designer 中仿真 UCC2805。 我开始使用 TI 网页上未封装的模型。

由于语法问题、我修改了一个 simulation、不再返回任何错误、组件不再工作。

下面我将发送电路和 SPICE 模型。

e2e.ti.com/.../uccx813_2D00_5-_2D00_HIDRIA.lib

此致、先生们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kemen:

    我不熟悉 Altium 仿真、因为它超出了我们的支持范围。

    从原理图中可以看出、我建议将 VCC 电压降低到10V、并在 REF 引脚处添加一个1uF 电容器。

    我可以知道功率规格吗?

    您能否提供 FB、COMP、CS、OUT、REF 引脚的波形?

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邓,谢谢你的回答。

    我预先确定原因是 pspice 模型、因为 Tina TI 软件中的参考模型运行正常。

    但我需要在 Altium 中模拟电路、因为这是 公司内部批准的开发工具。

    此致、先生们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kemen:

    我没有 UCC2805原理图的 PSpice 仿真。

    如果您可以为我提供波形、我可以分析该问题。

    此致、

    Teng