This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:CAN#39;t 通过 EMC 测试

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867464/ucc27524-can-t-pass-the-emc-test

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: TPS2812

您好!

我们推广了 UCC27524来替代客户升压电路上的 IR4427、从而驱动低侧 IGBT。

借助 IR4427、它们可以通过 EMC 测试、但无法通过 UCC27524。 他们已经调整了栅极驱动电阻器的值、但它没有帮助。

主要区别在于我们器件的驱动电流更大。

由于它们不会改变 PCB 板、我们唯一能做的就是找到一个更小的驱动电流器件、您会推广哪种器件? TPS2812TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、  

    感谢您帮助推广我们的驱动器。

    我将很快向您发送一封电子邮件、以进一步讨论此机会。

    同时、我将此主题标记为"已解决"、但如果您有其他问题、请随时发表。

    此致、

    -Mamadou