请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24296 尊敬的 TI 团队:
您能不能帮助我们检查一下、如果 batry changer 设置了4.35V/2A 输出、则需要多少最小 Vin 电压。
当 BQ24296 VBUS 电压低至4.76V 时、电池充电器为4.32V。 然后功率电感器发出吱吱声
当 BQ24296 Vbus 电压为4.85V 时、电池充电器为4.32V、则功率电感无语音。
请参阅数据表、该最大占空比为97%。
然后测试是否占空比低于90%、功率电感无声音
如果占空比高于90%、则功率电感器具有语音。