This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于加热系统的基于 GaN 的交流直流电源控制

Guru**** 2384330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, LMG3410R070, LMG3410R150, LMG3410R050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867285/gan-based-ac-dc-power-control-for-heating-system

主题中讨论的其他器件:TIDM-1007LMG3410R070LMG3410R150LMG3410R050

你好

我希望实现一个加热控制系统、其输入将为115V AC 400Hz。 我不想使用基于常规二极管的桥式整流器、而是使用 GaN FET 来实现。稍后将使用 PWM 控制加热系统。

请推荐!

谢谢

Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、您好!

    是的、GaN 可以成为提高效率和使设计更紧凑的理想选择。 您可以在 此处找到许多出色的参考设计:http://www.ti.com/power-management/gallium-nitride/reference-designs.html#search?famid=3321。 其中一个示例是 TIDM-1007、它使用 C2000作为图腾柱 PFC 的控制器。 它是交错式的、可实现更高的功率、效率超过98%。  

    根据功率级别和开关频率、我们有一系列器件:LMG3410R050、LMG3410R070和 LMG3410R150、它们具有不同的 Rdson 和 Coss。

    如果您需要更多具体信息或有任何疑问、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张一一感谢您的回复。

    我是否可以通过任何方式获取这些模块进行评估? 这些模块看起来不销售、它们是否支持 mil 规格?

    此致

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhargav、您好!

    TI 参考设计的文档可在 TI.com 上获取、但不可出售。 TIDM-1007专为商业应用而设计。 欢迎您浏览用户指南、因为它们包含原理图和测试结果等

    至于 mil 规格、许多 A/D 客户已经评估了 TIDM-1007。 此外、您还特别需要什么 mil 规格?

    此致、