This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612-1高侧驱动器应用

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867557/ucc24612-ucc24612-1-high-side-driver-application

器件型号:UCC24612

您好的支持团队、  

如何在 高侧应用中计算 UCC24612-1时的 R2值  

工作频率 25K~65KHz

VOUT = 12V/5A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    建议将 R2和 C2形成的 RC 极点设置为最大开关频率的1/100。 使用 UCC24612数据表中的等式6并且当 C2=1uF 时、R2应该为1/(2*PI*1uF*65kHz/100)= 244Ω Ω 或更大。

    此致、

    本·洛夫