This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:输出电压始终为3.24V,CAN#39;t 获取3.3V 电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62162, TPS62160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867107/tps62162-vout-is-always-3-24v-can-t-get-3-3v

器件型号:TPS62162
主题中讨论的其他器件: TPS62160

大家好、

我们的客户正在使用 TPS62162、输入电压为5V~6V、但输出电压保持在3.24V、无法达到3.3V、即使 在空载和轻载 条件下也是如此。 您能提供一些意见吗? 原理图和电感如下所示。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    初始精度为+/- 3%。  3.24V 输出在该范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JohnTucker:

    可调节输出 TPS62160。
    效率是否与固定输出 TPS62162一致?

    我的输出电压为3V3。

     此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    唯一的效率差异是添加了外部反馈电阻器。  与电阻分压器相关的功率损耗应非常小、约为18uW。