This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:TPS601032、电容器短路

Guru**** 2589910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865649/tps61032-tps601032-capacitor-shorting-circuit

主题中讨论的其他器件:TPS61032

您好!

我最近发布了有关以下原理图行为的问题论坛、我更改了 PCB 封装、但问题仍然存在(输出电压低、空载时消耗高)。

输入电压为2.4V、输出电压为1.2V。 电流消耗约为220mA。 当我将输入电压升高到2.8V 时、消耗电流达到460mA、我注意到电容器 C3过热。

我假设 C3因某种原因导致短路、我是否从 PCB 上去焊它。  再次使用2.4V 输入电压进行测试后、输出电压为5V (按预期)、功耗可忽略不计。 当我将 Arduino 板连接为时

负载、功耗达到50mA、这与此类电路板的预期值相同。 在示波器上测试输出后、我注意到、显然缺少滤波(电压振荡10%)。 计算出 C3时、我得到了

值160uF 和电源钽电容器220uF、6.3V、容差+/- 20%、ESR 35m Ω。  我认为、我需要、但我是否正确对待参数? 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    C3的器件型号、考虑到220uF 的电容、封装尺寸非常小。

    观察振荡时 VOUT 纹波的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我附加了波形。 该输出没有 C3电容器、因为它导致输出短路。

    电容器为:

    KEMET 器件型号:T520B227M006ATE035

    T520、钽、聚合物钽、220uF、20%、 6.3 VDC、SMD、聚合物、模制、低 ESR、 不可燃、35毫欧、3528、
    最大高度= 2.1mm

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    当您说"导致输出短路"时、所发生的是 IC 损坏

    C3对于稳定升压至关重要。 只有 C5对于输出电容器来说不够好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    IC 正常工作、当我首次测试时、我的输出上有低电压(1.2V)、我怀疑输出短路。 我注意到、即使没有负载、C3也非常热(因此是一个电源)。 这是我的第三个设计、C3始终过热。 这次我去焊它、输出上有5V 电压、这证明除了 Vout 的大纹波外、IC 和电路正常工作。 我将负载连接到它、按预期工作。 因此、我的问题是、C3为什么会导致输出短路? 我之前提到过如何选择 C3和参数? 是否应该对其进行调整? 我在某个地方红色、对于钽电容器、我们应根据需要选择两倍的电压。 这是正确的假设? 这可能会导致问题。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    是否确定钽电容器 的焊接极性不正确?

    某些钽电容器确实需要两倍的电压。 您是否尝试过其他钽电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我的所有设计中的 C3过热。 我可能会误解标记。 我附上电容器图片。 由于图片不是高质量的、我会将标记清除得更多。 我假设它们意味着负极性。 我以这种方式焊接电容器。 请告知此方法是否正确。  手册未明确显示极性。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    它是正极、请参阅链接中数据表的第31页

    https://content.kemet.com/datasheets/KEM_T2076_T52X-530.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    具有正电压的器件现在正在工作。 我在电容器上看到了负极、使用了手册、但没有解释。 Thx 用于解析。 再想一想、较大的电容能否提高更高电流的稳定性?

    o 我应该更好地使用计算出的值吗?

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jozef、

    我认为220uF 的电流对于 TPS61032来说已经足够好了。 较大的电容器并不总是有助于稳定性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢你的所有帮助。 我的所有问题都会得到解决。

    Thx