This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:IOUT 的 VFB 不稳定(&L);0.5A?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867488/lmzm33604-vfb-not-stable-for-iout-0-5a

器件型号:LMZM33604

您好!

在 LMZM33604EVM 上、当 IOUT 开始降至1.0A 以下时、VFB 是否正常变化?

将输出设置为5V 时、我观察到当 IOUT 为高电平并降至大约0.7A 时、我的输出电压稳定在5.068V (RFBT=56k、RFBB=13k92)。 则会发生以下情况。

输出电流(A) 输出电压(V) VFB (V)
>1.0 5.068 1.004.
0.7. 5.0770 1.004.
0.6. 5.081. 1.006
0.5. 5.086 1.007
0.4. 5.099 1.010.
0.3. 5.109. 1.012.
0.2. 5.121. 1.014.
0.1. 5.131. 1.016
0 5.138. 1.018.

因此、由于反馈电阻器比率没有变化、VFB 的增加似乎会导致输出电压增加。 当负载断开时、VFB 会呕吐1.018、高于数据表中规定的最大值(2019年5月)。

这是正常现象还是有故障的芯片?

谢谢、

此致、
Saxon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saxon、

    可以尝试强制 PWM 模式吗? 效率会受到一些影响、但在轻负载时输出电压纹波会更好。

    谢谢、此致、

    Hans