This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:我们需要为 TPS61090设置欠压锁定与放大器;可调节阈值使能(2 V 至4 V)

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61090, TLV3691, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867273/tps61090-we-need-to-set-under-voltage-lockout-adjustable-threshold-enable-2-volts-to-4-volts-for-tps61090

器件型号:TPS61090
主题中讨论的其他器件: TLV3691TPS61023

您好、先生、


我们计划在一个项目中使用 TLV3691比较器和 TPS61090升压稳压器。

超级电容器是作为输入提供给 TPS61090稳压器的电源。超级电容器充电范围高达- 4.2伏。

我们的要求是在超级电容器电压达到4伏时启用 TPS61090稳压器、并在超级电容器电压低于2V 时禁用稳压器。

每当超级电容器电压达到4伏时、应启用 TPS61090稳压器。

为我提供更好的解决方案、以使用2V 的滞后电压来实现上述概念。

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我找到了此参考设计来配置比较器 http://www.ti.com/lit/ug/tidu020a/tidu020a.pdf 的迟滞

    对于升压转换器、您可以查看 TPS61023的小型解决方案尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmanan、

    您需要 使用 TLV3691设计一个3.2V 和0.4V 阈值迟滞比较 器、因为 TPS61090的 EN 阈值随 VBAT 变化。

    如果您更喜欢固定 EN 阈值、我建议 您使用其他 IC。 请告诉我您的应用和规格、以便我为您提供帮助。

    此外、 您是否需要使用 TPS61090的内部比较器? 谢谢。