This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:关于 LMR23630唤醒阈值电压和可电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867056/lmr23630-about-lmr23630-wake-up-threshold-voltage-and-eable-votlage

器件型号:LMR23630

您好!

我对 LMR23630数据表中的"唤醒阈值电压"有疑问。

VEN = 1.4V

VWAKE = 0.4v

因此、如果 Ven 低于1.4V、EN 关闭。

如果0.4v < Ven < 1.4V 或 Ven < 0.4v、会发生什么情况?

VWAKE 是什么意思?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VWAKE 并不意味着它启用器件、它意味着当 EN 电压高于 Vwave 时、器件将有一些内部活动、这些活动具有灌电流、从而导致功率损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Iven、

    那么、VWAKE 是什么意思?

    在 LMR23630数据表中、VWAKE = 0.4v。

    如果 VWAKE 是开启/关闭点、那么 VWAKE 与 UVLO 的相对关系如何?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VWAKE 与 UVLO 没有太大关系、正如我说过的、 这意味着当 EN 电压高于 Vwave 时、器件将有一些内部活动。 只有当您非常关心关断电流时、您才应该对此进行处理。