This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25085:MOSFET 功率损耗计算

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866677/webench-tools-lm25085-mosfet-power-loss-calculation

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件:BQ24715

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我使用 webench 工具来设计具有以下规格的降压转换器

输入:  
直流10.1V - 12.6V
输出:  
8A 时为9.8V
我使用 bq24715数据表中的 eq8手动计算了 MOSFET 功率损耗  
在将设计报告的功率损耗与计算得出的设计报告的功率损耗进行比较时、这些值不匹配。
您能帮我 计算 MOSFET 的功率损耗吗?
为了降低成本、我想使用不同的 MOSFET (二极管公司的 DMP26M7UFG-7)。
如果我从二极管公司转至 MOSFET、您还能告诉我效率的变化吗?
我随附了设计报告
谢谢
此致
Harini Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用其快速入门工具来计算损耗:

    www.ti.com/.../lm25085-5085quick-calc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的回复

    如何计算 MOSFET 的功率耗散。

    我尝试使用  bq24715数据表中的 eq8手动计算它 、计算出  的 CSD25402Q3A 值与 设计报告中的值不匹配。

    我有很少的 MOSFET 作为选项、我需要知道不同 MOSFET 的功率损耗、并从中选择最佳的功率损耗。

    请在这方面帮助我

    谢谢

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册 以计算 MOSFET 的功率耗散:

    http://www.ti.com/lit/an/slpa009a/slpa009a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的参考。

    转换器中使用的感应电阻 器的功率耗散为0.64W (8^2*0.01)、但设计报告中的感应电阻器为500mW PD (功率耗散)

    能否告诉我我我是否可以使用500mW PD 感应电阻器?

    第一篇文章附有 Web 设计 PDF。

    谢谢

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 结果基于 更理想的情况、仅供参考。 如果计算 实际系统上的高功率耗散、则应使用具有更高 PD 的功率耗散。