This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090-Q1:开关规格说明(TPS62090-Q1)

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867244/tps62090-q1-will-the-specification-of-switching-note-tps62090-q1

器件型号:TPS62090-Q1

尊敬的 TI 成员:

关于 SW 输出的开关注意事项、是否有用于定义 过冲和下冲的规格?

我知道数据表  在绝对额定值表中的 SW (max)= Vin +0.3 (V)/SW (min)=-0.3 (V)。 但它是开关说明的正确规格吗?

如果开关注释过高、输出电压会发生什么情况?

谢谢、此致、
Bruce Hsin
硬件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    数据表规格显示了直流额定值。 在开关瞬态下运行期间、您将看到与正常运行相关的更高电压。 这些是正常的、是预期的。 如果您的设计遵循数据表或 EVM 用户指南中的布局建议、则应该可以。 如果在关键环路中使用高寄生电感进行不良布局、则开关可能会导致瞬态电压、进而损坏 IC。

    此致、

    Juergen