This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:直通模式退出

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866737/tps61253a-pass-through-mode-exit

器件型号:TPS61253A
主题中讨论的其他器件: TPS61022

大家好、团队、

我们可以发现数据表上的直通模式进入条件为 Vout+0.1V。
另一方面、从直通模式重新启动正常升压操作所需的退出条件是什么?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    我将与设计人员一起检查器件如何从直通模式退出条件、并尽快告知您。 请耐心等待。

    我是否可以知道客户为什么要知道此规格? 它是否会对其应用产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    TPS61253A 直通模式退出需要满足两个要求。 第一个是 Vin 电压低于5.06V (典型值)、第二个是高侧开关电流小于特定阈值。 该阈值与内部跨导放大器输出相关。 计算阈值并不容易。 工作台测试显示、在输出电流较高的情况下、需要降低输出电压以退出直通模式。

    客户可以查看 TPS61022吗? 该器件在退出直通模式时有明确的说明。