This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:该器件占空比是多少?

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866133/tps54335a-what-is-this-part-duty

器件型号:TPS54335A

您好 TI 团队、

您可以帮助我们了解什么是 tps54335A 占空比吗?

当我使用6.5v 输入时、将输出设置为5V、输出 异常。 如果输入设置为8v、则输出为5V 正常。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最小 VIN 与负载电流有关、负载电流是多少? 请分享原理图。

    请检查 VIN UVLO 是否高于6.5V。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    LED 屏幕的电流约为700mA 至1A、其 sch 如下所示、Vin UVLO 未设置、EN 引脚提供3.3V 电压。

    e2e.ti.com/.../TPS54335.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    请给我们建议吗?

    如果输出设置为5V、那么 VIN 最小电压需要什么?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 EVM 上进行了检查、5V/1A 时的最小 VIN 约为5.3V。

    肖恩