This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:TPS 系列稳压器的原理图验证

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS7A91, TPS51200, TPS82140, TPS7A89, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866065/tps7a85-schematic-verification-for-regulators-of-tps-family

器件型号:TPS7A85
主题中讨论的其他器件: TPS7A91TPS51200TPS82140TPS7A89TPS82130

尊敬的 TI 团队:

我将在即将推出的电路板中使用 TPS 系列的以下稳压器。

TPS 系列
TPS7A85:1.2V@4A
TPS7A85:1V@4A
TPS7A91:1.8V@50mA
TPS51200:0.75V VTT 终端和 Vref
TPS82140:1.5V@2A
TPS82140:2.8V@2A
TPS7A89:3.3V@2A
TPS7A89:2.5V@2A
TPS82130:3.3V@3A

请验证上述电路所附的原理图。


谢谢、此致、
Binayak

e2e.ti.com/.../TPS_5F00_family.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    LDO 原理图看起来正常。 来自直流/直流团队的人必须评论其他电源轨。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您验证原理图。

    因此、LDO (TPS7A85TPS7A91TPS7A89)的原理图是正常的。 我是对的吗?

    我将打开一个新的线程、其中包含其余的开关稳压器。

     

    谢谢、此致、

    Binayak。