This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:电子保险丝的电流限制是否应大于电路板要求?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867141/tps2596-current-limitation-of-efuse-should-be-bigger-than-board-requirement

器件型号:TPS2596
主题中讨论的其他器件:TPS2595

我将使用电子保险丝进行保护。

我的电路需要12V 和2A 电源。

我正在检查 TPS2596 (2A 电子保险丝)和 TPS2595 (4A 电子保险丝)。

哪种器件更适合我的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您的最大负载电流是多少?

    如果您的最大负载电流小于1.8A、则可以使用 TPS2596。 如果最大负载电流大于1.8A、请考虑使用 TPS2595。

    您是否有特定的封装要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GD、

    最大负载电流将略大于1.8A。  

    对于封装要求、没有强制性要求、但我更喜欢 SOIC 等引线类型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    在 TPS2596的最大负载电流设置(RILM = 453欧姆)下、电流限制设置的典型值将为2.004A。 此设置的最小电流限制值可为1.83A、如下所示。

    因此、当您将电流限制设置为典型值2.004A (RILM = 453欧姆)时、如果您的最大负载电流小于1.83A、则可以使用 TPS2596。

    此外、TPS2596封装采用 SOIC 封装、可满足您的需求。