This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:建议升压:1.5V 至1.6Vin、3.8Vout、电流为1A

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867210/tps61022-boost-recommend-1-5-1-6vin-3-8vout-and-current-is-1a

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61021A

大家好、

您能否推荐升压?(1.5V 至1.6V 输入电压、3.8V 输出电压和1A 电流、峰值电流可能为2A)μ A

  我认为 TPS61022可以吗? 还是有其他更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    TPS61022需要最低1.8V 的输入启动电压。 因此、它无法在1.5V 至1.6V 输入电压下工作。

    如果负载电流为1A、TPS61021A 将适用于此应用。 但它无法连续输出2A 电流。

    我是否可以知道输入电压来自哪里? 峰值电流持续多长时间、负载电流瞬态速度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我将通过电子邮件回复您。